This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27519A-Q1:未检测到输出

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27519A-Q1, UCC27518A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571096/ucc27519a-q1-output-is-not-detected

器件型号:UCC27519A-Q1
主题: UCC27518A-Q1 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 UCC27519A-Q1 制作了自己的 PCB。

在测试期间、他们发现即使向 IN+引脚施加 PWM 信号、也未检测到输出。

您能查看此原理图并告诉我可能的原因吗?

V+:16.6V

IN+:3Hz、5V PWM 信号

out:未检测到。

客户使用 R85 和 R57 悬空的方式进行了测试、以形成独立电路、但也无法正常工作。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    您是否尝试更换同一电路中的驱动程序(ABA 交换)以查看问题是否仍然存在? 或者、即使在更换驱动程序后问题仍然存在?

    如果问题仍然存在、您能否提供 TP77、TP70、TP68 以及 VDD 的波形测试?  

    谢谢、

    Annabelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Annabelle、

    感谢您的支持。

    我的客户和我查看了数据表、发现 UCC27519A 遵循 VDD 偏置电压。

    因此、输入引脚的阈值跟随 VDD 偏置电压、但我的客户使用 16.6V VDD、IN+作为 0~5V PWM。

    我和我的客户认为这是在上述条件下未检测到输出的原因。

    您认为这是不工作的可能原因吗?

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    是的、这可能是问题所在。 请尝试增加 IN+ PWM 信号。 典型的阈值为:高电平 9.13V 和低电平 6.47V、因此如果不更高、我建议至少 0V 至 10V、以确保可靠的开关。 请告诉我这样是否能解决问题。

    谢谢、

    Annabelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Annabelle、

    感谢您的支持。

    我的客户通过增加 IN+进行测试、工作正常。

    无论如何、我的客户将使用 UCC27518A-Q1 和其他电路进行测试以实现其目的。

    此致、

    追逐