This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:TPS2412

Guru**** 2811655 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC39002, TPS2412, UCC39002EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569703/ucc39002-tps2412

器件型号:UCC39002
Thread 中讨论的其他器件: TPS2412

工具/软件:

您好、

我是 Minkyu Cho、在网络安全公司工作。

我想使用 UCC39002 和 TPS2412 设计负载共享和 ORing 控制器、包括热插拔功能。

我可以像附加文件一样使用此应用程序吗?

SMPS 功率为 150W。

你能告诉我什么建议吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法上传图像文件。

    此消息显示“A error occurred。 请重试或联系您的管理员“

    我指的是 SLUA550.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Minkyu、

    UCC39002 不应该阻止您设计高功率转换器。 所以,我认为这是可以的。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我从未设计过模拟器件。

    那么、您能告诉我这种设计的注意事项吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Minkyu、

    我需要有关系统的更多背景信息来提供更多支持(例如拓扑,Vin、Vout 等)。 首先、我建议购买 UCC39002EVM 并将负载共享作为一个概念来了解。 我们在 UCC39002 产品页面上还有许多其他有用的应用手册。 准备好进行设计后、请使用 UCC29002 和 UCC39002 的负载共享计算器。  

    热插拔/ORing 器件也将提供类似的支持。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将购买一个 EVM 并进行测试。 谢谢你。