This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350-R1:CEDV 配置说明

Guru**** 2560200 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568461/bq78350-r1-bq78350-r1-cedv-configuration-clarification

器件型号:BQ78350-R1


工具/软件:

您好:

我为 BQ78350-R1 配置了以下参数:

  • CEDV Gauging Configuration  0x0012
  • EDV0  2600 mV
  • EDV1 : 我该如何确定该值?
  • EDV2 : 我该如何确定该值?
  • 过载电流 :必须小于  100 mA
  • 放电电流阈值  20 mA
  • 充电电流阈值  20 mA
  • 接近满  4500 mAh
  • 设计容量  4545 mAh
  • 学习的 FCC (LFCC)  4600 mAh
  • 保留容量  55 mAh

我的目标是确保这一点  FCC 已更新  为高功率耗散  大于 20mA   小于 100mA 。 您能否确认此配置是否支持该行为?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EDV1 是 SOC 为 3%的电压。

    EDV2 是 SOC 为 7%的电压。

    获取此信息的一种方法是将电池充满电。 然后启动寄存器日志(时间,电压,电流等)并对电池进行放电、直到电压降至终止电压以下。

    然后、您可以使用电子表格程序对每次测量的电流和两次测量之间的时间相加、从而为您提供随时间变化的通过电荷。 电压降至终止电压以下时通过的充电为满电荷容量 (FCC)。 然后、您可以在此日志文件中计算每一行的 SOC = 100%*(1 — 通过的电荷/FCC)。 EDV1 是该数字为 3%的电压、EDV2 是该数字为 7%的电压。

    您需要将过载电流设置为 100mA 以及放电和退出电流阈值、以便在电流小于 20mA 时电量监测计不处于 DISCHARGE 模式。