This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4811-Q1:如何使用此 IC 设计为升压转换器

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571665/tps4811-q1-how-to-design-as-boost-converter-with-this-ic

器件型号:TPS4811-Q1


工具/软件:

如何使用此 IC 将其设计为升压转换器

2.这意味着 具有 100µA 容量的集成 12V 电荷泵

3.如果我们使用它作为升压如何计算输入电流,它如何工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kavi、  

    1. TPS4811 器件是一款高侧开关控制器。 该器件可以与负载准确连接电源、还提供多种保护和监控功能。 它本身不会将从 VBATT 升压到 VOUT 的电压、但可支持器件下游具有这些应用的系统。  
    2. 电荷泵通过 Vs 引脚供电、并集成了一个恒流源来为 CBST 充电。 SRC 和 BST 引脚之间还有一个比较器、该比较器将在栅极和源极之间保持足够的 10V 至 12V 电压、以确保 FET 栅极导通并完全增强。  
    3. 您能解释一下如何将此器件用作升压转换器吗? TPS4811 确实具有电流检测引脚、它依靠检测分流电阻器上的电压差、在内部通过 RISCP 和 RIWRN 电阻器与设定的电流阈值进行比较。  

    谢谢、  

    Sarah