This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1085:TO-263 封装的长度

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567663/lm1085-the-length-of-the-to-263-package

器件型号:LM1085


工具/软件:

您好、

我对 TO-263 封装的长度有疑问。

这里写入最小值/最大值、而只写入典型值、最大值和最小值。 关于仅写入“典型值“、“最大值“和“最小值“的位置、您能告诉我最小值/最大值吗?

关于引线部分、引线的最大值为 2.24mm、而图案的长度为 2.16mm。 在这种情况下、导联超过了模式。 这是预期值吗?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Nishie-

    我们将对此进行研究、下周再回来。

    谢谢、

    SU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Su-san、

    感谢您的支持。

    我期待收到您的答复。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Nishie、  

    有关参数的更多信息、请联系我们的封装团队。  

    关于您的最后一个问题、总图形长度为 15.25、而封装长度只有 14.35 (max)。 这种总长度的差异使导联不会超过模式。  

    谢谢、

    Noah  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noah-san:

    感谢您与包装团队核实。 如果您能让我知道结果、我将不胜感激。

    结果表明导联没有超过阵列、因为阵列设置的时间较长。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Nishie、  

    我会让你知道的。 感谢您的耐心。

    此致、

    Noah  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noah-san:

    感谢您通过电子邮件与我联系。 请关闭此主题。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Nishie、  

    欢迎您!  

    此致、

    Noah