This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:具有可调电压 4V 至 18V 的 UCC29002DR 电流共享应用

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571818/ucc29002-ucc29002dr-current-share-application-with-adjustable-voltage-4-18v

部件号:UCC29002


工具/软件:

您好、

我正在使用 UCC29002DR IC、并将外部 BJT 连接到 ADJ 引脚。

在我的应用中、DC/DC 转换器的 n+1 冗余操作需要 UCC29002DR。 这些转换器的输出可以在 4V 至 18V 之间变化。

通过在 UCC29002DR 的 ADJ 引脚中连接 NPN BJT、IC 可以预测超过 12V 的电压 (VDD 为 12V)。

我的问题来自 UCC29002DR 的数据表、其中指出:

VEAO 引脚的电压与电压检测放大器 CSO 的电压相同(如果我有误,请更正我)、在我的例子中该电压约为 2V。 因此 ADJ 引脚的电压应大于 3V。

我的问题是:  当转换器输出配置为 4V 时、是否可以在 ADJ 引脚处实现最小 3V 的电压(同时连接 NPN BJT)?

克服这个问题的唯一思路是、当转换器的输出电压低于特定限值时、绕过 NPN BJT。

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dimitrios、

    您的系统是否类似于数据表第 15 页上的以下原理图?

    我不明白为什么您需要担心 ADJ 引脚上的最小电压为 3V。 输出电压与 ADJ 引脚上的电压无关。 ADJ 引脚只允许转换器反馈环路中的电流在一个位置灌入。 因此、转换器将检测到较低的反馈电压并尝试增加输出电压进行响应。

    我认为查看方框图以了解 UCC29002 的工作原理会有所帮助。 数据表上的方框图很好、但我们有另一个 显示内部和外部电路的图。  

      e2e.ti.com/.../6283.UCC29002-Sharing-Blocks2.pdf

    此致、

    Jonathan Wong