This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:针对 LiFePO4 充电器的建议

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25756, BQ25856-Q1, BQ25820, BQ25756E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567030/bq25750-recommendation-for-a-lifepo4-charger

器件型号:BQ25750
Thread 中讨论的其他器件: BQ25756BQ25856-Q1BQ25820BQ25756E

工具/软件:

尊敬的论坛

我正在寻找 6S LiFePO4 充电器。 在 TI 目录中、我发现了 BQ25750、但是它符合 6S 电池要求、我需要更便宜的替代方案

因为我不需要移动电源功能。

我需要为该电池充电、即 https://www.grepow.com/lead-acid-replacement/12v-7ah-lifepo4-battery.html 

输入源是电感耦合电压源、能够提供最大 12V 和 3.2A 的电压、以及 200mA 最小值(可用电流取决于线圈间隔情况)。 从而降低电池的充电电流

应约为 3A、并在输入电流开始下降时发生变化(应该有办法检测降低的输入电流并改变充电电流

您对此器件有何建议? 它可以是充电器或控制器。 该系统将板载微控制器

提前感谢

Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您对此有耐心。 我们目前已被淹没,我们将在本周晚些时候回到您的问题。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ignacio、

    我认为对于此应用、BQ25756 将是一款更好的器件。 如果您需要汽车级充电器、BQ25856-Q1 IC 将正常工作。 BQ25856-Q1 还具有自动反向模式。

    这些 IC 的最小输出电流为 400mA。 最大输出为 20A。 当输入功率开始通过 ILIM_HIZ 或 IAC_DPM 功能下降时、这两个 IC 还可以自动降低电池充电电流。

    您的系统是否有与电池并联的负载?

    请告诉我这些充电器是否适用于您的系统、如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan

    感谢您的答复。 看、它可能会起作用。 我需要以最大 3A 的电流为电池充电、因为电源原因、我认为必须使用更少的电流

    并不是一直都有太大的电力。

    另一方面、我不需要双向功率流、因为这款芯片只能用作充电器、也许我可以从图 9-1 中减去两个晶体管 (Q4 和 Q2)

    现在在与系统的连接方面、电池连接到直流/直流转换器、转至 5V(主电源输出)、只要电池充电、该转换器就会断电、并且有一个开关可以打开或关闭系统、但在电池充电时会过载。

    还有一个控制逻辑、其中微控制器在 99.999%的时间内处于睡眠状态、但如果输入连接到电源、则由输入供电、如果未充电、则由电池供电

    谢谢

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ignacio、

    另一方面、我不需要双向功率流、因为这款芯片只能用作充电器、也许我可以从图 9-1
    中分解两个晶体管 (Q4 和 Q2)。

    BQ25756 将需要所有 4 个晶体管都正常工作。 您的输入电压范围是多少? 如果充电器将始终处于升压模式、您可以使用 BQ25820。

    感谢您让我了解您的系统。 我认为 BQ25756 或 BQ25820 适用于您的系统。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan

    由于电源输入为 12V、我实际上需要使用降压/升压功能、因此我必须考虑电池最坏情况下的运行情况、即为电量耗尽的电池 (10V) 充电或在截止频率 (8V) 深度放电、然后将充电至 14.4V 最大电压(充满电)

    现在对于输入电压、该电 流为 12V、但限制为 3A、并且(这是无线电感电源)该电流取决于线圈的分离情况。 5 毫米时为 3.2A(用盐粒取)、1 英寸时为 1.1A  

    我不知道当前与分离曲线的线性度如何、但对于我的客户来说、这是可以的。

    我正在使用 BQ25756E 数据表和 EVM 手册、发现指定的功率晶体管在此应用中有点大(2A 电荷、如果我们需要将电流增加到 3A,我们可以通过软件进行调整)所以现在我正在寻找电流能力较小且尺寸较小的晶体管(在这方面我有点有限)

    您能不能告诉我、 要使该芯片正常工作、晶体管的最低要求是什么 (Rdson @4.5V/@10V、Qg @10V、@4.5V、td (on)、td (off))?

    此外、还建议使用哪种类型的输入/输出电容器? 我认为陶瓷,但我想听到你的意见,因为没有可能在 webench 中做一个设计与此芯片

    此致

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ignacio、

    我需要降压/升压功能、因为电源输入为 12V、我必须考虑电池最坏情况的运行情况、即为电量耗尽的电池 (10V) 或在截止频率 (8V) 时深度放电、然后将充电至 14.4V 最大电压(满电)

    感谢您让我了解这一点。 在这种情况下、BQ2575X IC 将需要所有 4 个开关晶体管才能正常工作。

    您能告诉我、 要使此芯片正常工作、晶体管的最低要求 (Rdson @4.5V/@10V、Qg @10V、@4.5V、td (on)、td (off)) 是多少?

    以下是 BQ25756E 晶体管的主要限制:

    • 当使用 REGN 为 DRV_SUP 供电时、我建议使用 VTH 小于 2.5V 的晶体管
    • 开关节点电容应为 CSW (nF)< 160/VIN。 对于您的应用、您应将开关节点电容保持在 8nF 以下。 这应该很容易做到。 不过、如果可能、我建议开关节点上的电容不要超过 4nF。

    晶体管的选择还取决于开关频率的选择。 我们还有一份 晶体管选择应用手册。

    另外还建议使用哪种类型的输入/输出电容?

    为了实现稳定性、在输入和输出上至少需要 80µF。 我建议对大部分电容使用电解电容器。 然后、可以使用靠近 IC 的小型陶瓷电容器来滤除高频开关噪声。 我们也提供了有关这方面的常见问题解答。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan

    我已经检查了哪些晶体管可以工作、并选择了其中几个晶体管用于低 Coss 和低 Vth、我使用了  BQ25756E 计算器表和

    乍一看、他们的工作效率应该很高(我附加了数据表)、而不是 AGM612AP 部件

    对于电容器、我选择了铝聚合物电容器以实现低 ESR 和高电流运行

    我不知道如何选择自举二极管、我将使用 PMEG6010CE、根据数据表、它应该适用于该应用。 您能否确认?

    下面随附了原理图、供您查看是否存在错误或应进行修改。 请注意、我还必须选择 UV 电阻器、因为我的客户端需要对电源行为进行进一步分析、但他还没有
    e2e.ti.com/.../CONVERTER_2D00_CHARGER.rar

    提前感谢

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ignacio、

    欢迎您。  PMEG6010CE 应该适合您的电路。 我明天将检查您的原理图。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ignacio、

    感谢您耐心等待延迟。 以下是我的原理图建议:

    • R6 需要是 0Ω 电阻器

    • 我建议安装与 C7 和 C14 并联的 1µF 低 ESR 陶瓷电容器。 将这些电容靠近开关 FET 放置。 这些电容将有助于滤除高频噪声。

    • 您可能能够使用更少的总电容。 输入和输出的最小电容均为 80µF。 有关更多信息、请参阅常见问题解答。

    您能给我发送电感器的数据表、以便我能够确保电感器适用于充电器吗?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thak You Ethan

    您能否向我发送电感器的数据表、以便我可以确保电感器适用于充电器?

    是的、这里是

    e2e.ti.com/.../C20415553.pdf

    好极了

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ignacio、

    谢谢。 该电感器应该适合您的应用。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ethan

    感谢进行零件检查。 请检查一下我的布局布线。 我今天完成了培训、虽然我遵循了 EVK 手册和数据表中的说明、并对我的设计充满信心、但我希望 TI 的相关人员对其进行审查。

    您能告诉我您的电子邮件地址、以便我将其发送给您吗? (这是一个客户项目。)

    另一方面、我想知道 BQ25756E 是否有一些 C 或 Arduino 库可用。 我在谷歌搜索了一个,但找不到任何

    提前感谢

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ignacio、

    是的、我可以查看布局。 您能否通过 E2E 的直接消息系统发送布局? 我刚刚给你发了一个朋友的请求。

    我们确实有一些可能有用的 Linux 和 RTOS 驱动程序代码:

    BQ25750_FreeRT Os_Driver。zip

    BQ25750 Linux_Driver。补丁

    此致、
    Ethan Galloway