This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GPCCHEM:DOD 高偏差

Guru**** 2748975 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572396/gpcchem-high-dod-deviation

部件号:GPCCHEM
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100BQSTUDIO

工具/软件:

我正在尝试 获取正确的 chem ID 以在 BQ34z100 上执行学习周期。

我在电池组中使用 16S1P 配置、但仅表征单个电芯。 我以 C/5 的速率进行了充电周期、休息 5 小时、以 C/10 放电、休息 5 小时。 我上传了 zip 文件、并收到了随附的报告。 它显示 最佳化学 ID:435 最佳化学 ID 最大 偏差、%:16.81。 我做了很多次循环、这是最好的结果(以前的测试有高达 35%的偏差)。

我们使用的电池来自 Haidi,电池类型 HDCF26650-3600。 BQStudio 中没有匹配项。  

我不知道是什么导致了高偏差。 有人能帮忙吗?

提前感谢您。

e2e.ti.com/.../8004.GPC_5F00_report.txte2e.ti.com/.../HDLC_2D00_3600_2D00_CHEMID_5F00_20251001.zip

Scott R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    输入数据看起来不错、DoD%误差较高的原因是我们的电池化学成分匹配不佳。

    您需要为正在使用的电芯购买定制化合物、您可以联系当地的 TI 办事处或您的支持人员 FAE、获取创建该化合物的帮助。

    如果您在与他人联系时遇到问题、请回复此主题。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Diego。 我是需要将电池发送给 TI、还是他们可以仅使用提供的数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。