This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:为什么通信期间未插入充电器时该器件会显示充电电流?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568008/bq27z746-why-does-the-device-display-the-charging-current-when-the-charger-is-not-plugged-in-during-communication

器件型号:BQ27Z746
主题中讨论的其他器件:EV2400

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

  将电池连接到 EV2400 通信盒后、未从外部连接充电器。 但是、当我尝试读取通信时、它显示了充电电流。 这可能是什么原因? 请帮助我理解。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已在团队中分配、并将在可能的情况下通过答复进行跟进。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    需要进行校准以校正电流读数。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    我已经校准了它,但失败了。它显示 Calbration - Curent fow 是低的,或对测量仪表的连续电流与输入的当前值的方向不匹配。 充电电流为正、放电电流为负。 请帮助我解决这个问题。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果增加电流、这个问题是否仍然存在?

    此致、

    Diego  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dlego:

    如果电流增加、则测量的电流与实际电流一致。 但是、如果电池处于空闲状态、将出现几十毫安的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    运行电路板偏移和 cc 偏移例程。 电路板上可能存在泄漏电流。  

    此致、

    Diego