This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79758-Q1:完整数据表

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572194/bq79758-q1-complete-datasheet

器件型号:BQ79758-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616-Q1

工具/软件:

您好:

我正在为这个部分寻找一个完整的数据表,但在互联网上和您的网站上只有一个 10 页的提取,这是完全无用的..  :-(

我申请了 BQ79758-Q1-DESIGN、该设计现正在等待解决。 今天上午我正在进行设计、我迫切需要完整的数据表。 否则、我必须取消此设备、并将精力集中到模拟设备 (MPS)、在那里可以获得所需的一切。  

您的行为将引导我回答以下问题:

您的器件是新器件吗?

有很多错误?

尚未推荐用于新设计?

尚未制造?

无可用支持?

很抱歉我的关键问题、但在设计开始时必须对此进行澄清。  

此致、

Georg Orawez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Georg:

    BQ797xx 系列器件仍符合 NDA、因此我们要求所有客户签署 NDA、并完成安全资源申请(设计文件夹)的批准流程。 获得开发权限后、我们将提供开发所需的一切资源、包括数据表、勘误表、原理图、源代码、 等 7xx 器件目前在我们的任何器件中获得最多的支持、并且随时可以获得 IC。 此外、7xx 是我们为大多数客户推荐的器件。 如果您希望在完成批准流程时开始了解我们的器件、可以查看 BQ79616-Q1 数据表。 许多功能延续到 7 系列器件。  

    希望这对您有所帮助、

    Zachary