This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:为什么在我的原理图中未使用 BAT_SN 和 BAT_SP 引脚、但 BCN 或 BCP 仍被触发?

Guru**** 2561930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568005/bq27z746-why-in-my-schematic-diagram-the-bat_sn-and-bat_sp-pins-are-not-being-used-but-the-bcn-or-bcp-still-gets-triggered

器件型号:BQ27Z746


工具/软件:

TI 团队大家好、

我现在有一些疑问。 我没有使用 BAT_SP 和 BAT_SN 引脚、但仍触发了 BCN 或 BCP。 为什么会发生这种情况? 如果 BCN 被触发、如果我不注意它、它会影响电池的准确性吗? 如果我想消除 BCN 或 BCP、我该如何操作?  请帮助我回答这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队中的某个人、他们将在可能的情况下跟进并给出答复。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为这是因为这些引脚悬空、但这不应影响监测精度。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    感谢 您的答复。  您是说、由于此引脚处于开路状态、此 BCN 设置不会影响任何内容吗? 但我仍然想问、为什么 BCN 显示为设置? 请帮助我解决这个问题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当在 BAT_SN 引脚上检测到短路时会设置 BCN 位、因此该引脚悬空、它不会正确检测短路。 保护功能不会影响 Impedance Track 算法。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dlego:

    这意味着、如果 BAT_SN 引脚处于未连接状态、即使设置了 BCN、也无需注意它、对吧?

    此致、

    Sander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的

    此致、

    Diego