This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:断开并重新连接电池后、充电电平 LED 不再工作

Guru**** 2812395 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ34Z100-R2, EV2400, BQ34Z100EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569083/bq34z100-r2-charge-level-leds-no-longer-function-after-disconnecting-and-reconnecting-battery

部件号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件: EV2400BQ34Z100EVM、BQ34Z100

工具/软件:

您好、在该 TI 评估板上配置 BQ34Z100-R2 电量监测计时遇到了  一个奇怪的问题:www.ti.com/.../BQ34Z100EVM 我购买的该评估板附带了 BQ34Z100-R1 芯片、但我用 BQ34Z100-R2 代替了它、因为这就是我将在设计中使用的功能、我认为 R2 芯片可以解决我遇到的问题。 没有。

我尝试在按下板上的“LED DISPLAY“按钮时、使用带有移位寄存器的外部 LED 模式使 8 个 LED 亮起。 这一切都通过板上的硬件实现。 除了 2 节并联的 18650 电池和用于与 Battery Management Studio 进行 I2C 通信的 TI EV2400 外、我没有任何外部连接。

我能够配置芯片并使 LED 正常工作、但如果我断开并重新连接电池、则会停止工作。 无论我按下按钮多少次或多长时间、LED 指示灯都不会再次亮起。

我尝试了 Battery Management Studio 中的 RESET 命令、尝试了重写配置、数据重置、重新编程固件以及许多其他配置更改。 有趣的是、如果我更改配置以便 LED 始终亮起、它们就可以正常工作。 如果我将它们改回使用按钮、它们仍然无法正常工作。 我经历了几次更换芯片的迭代、认为这是一个硬件问题。 它总是第一次使用新芯片、并且在断开和重新连接电池后始终会出现故障。 失败后、我始终可以使用在论坛上找到的 MAC 命令让 LED 亮起、或者通过将 LED 重新配置为始终亮起。 除了按钮、它们似乎各个方面都能正常工作。

最后,我在论坛上找到了另一个配置文件尝试,它似乎是“解开“芯片。 LED 将通过按钮再次开始工作。 如果我将其改回我的配置、它也可以正常工作、就像一个新芯片一样。 现在、我可以非常确定这不是硬件问题。 当芯片断电时、它似乎进入了不良状态。 无论它是什么、都无法通过重写固件、重写数据、复位等来修复 我必须编写另一个配置、然后写入我的配置以恢复它。

以下是有关我所拥有设置的更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    为了说明您能够使 LED 按预期工作、仅在下电上电后、LED 才会不再亮起? (按下按钮时)

    我将查看共享的配置。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。 LED 不会通过按钮亮起、但使用 MAC 命令或通过更改配置使其始终亮起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否提取.srec 并将其发送到此处?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我在芯片工作时提取了一个.srec、重启后问题再次出现、然后立即提取了一个.srec。
    我在十六进制编辑器中比较了这两个文件、并且有几个分散的字节发生了变化。 我不知道该芯片的内部工作原理、但我认为.srec 仅捕获非易失性存储器、并且非易失性存储器不应该在两次下电上电之间变化?

    谢谢、
    Jason

    e2e.ti.com/.../5226.files.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    谢谢、我将查看发送的文件。

    此致、

    Diego