This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:将 BQ34Z100PWR-G1 替换为 BQ34Z100-R2

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571393/bq34z100-g1-replace-bq34z100pwr-g1-with-bq34z100-r2

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100-R2

工具/软件:

尊敬的

  BQ34Z100PWR-G1 是否可以 替换为 BQ34Z100-R2 版本? 是否可以支持芯片的固件更新?  这就是 BQ34Z100PWR-G1 和 BQ34Z100-R2 之间的差异

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    R2 TRM 中的表 1-1 有更改列表。

    这是相同的硬件、因此您可以在器件上刷写任何版本的固件。

    此致、

    Diego