This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988DJEVM:需要旧的 GUI 版本才能对 EVM 进行编程。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS26750, TPS65988DK, TPS65988DJ, TPS25751, TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570160/tps65988djevm-need-old-gui-version-to-program-evm

器件型号:TPS65988DJEVM
Thread 中讨论的其他部分:TPS65988DK、TPS65988、 TPS65988DJ、TPS26750、 TPS25751TPS25730

工具/软件:

我们正在开发一款需要使用 FRS 的器件、希望首先在 EVM 板上对其进行测试。 我们切换到使用 TPS65988DK 的实际设计、但在编程方面遇到问题。 我们希望在 EVM 上测试编程,但从查看 GUI 版本 6.1.4 不支持的 EVM 论坛中了解。 我于 09/25 日提出了旧版本 GUI 的申请、但仍在等待处理中。 希望有人能与我分享在 EVM 上进行编程的最佳方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

     我将就提供 GUI 事宜与团队联系。  为清楚起见、您正在另一个系统上测试快速角色交换、而不希望使用 TPS65988 器件投入生产(不建议在新设计中使用)。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris

    我们 在实际设计中使用 TPS65988DK。 我们的最终目标是、一个端口能够充当接收电源的端子、而另一个端口为平板电脑供电;当端口供电断开时、扩展坞现在从平板电脑接收电源、为了使用两个 USB-C 端口实现此 FRS、似乎是最好的方法。 在另一个论坛中、 建议我们改用 TPS65988DK 、而不是 TPS65988DJ。 在将带有 DK 的电路板投入生产之前、我想测试一下 EVM 板上的 FRS 工作情况。 您是否会推荐另一款芯片来实现我们期望的结果?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们现有的器件产品系列仅为单端口设备 (TPS25751、TPS26750 和 TPS25730)。  我需要了解前一项建议的背景。  

    此致、

    Chris  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有关于使用其中两个单端口控制器实现 FRS 的示例或信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      我想我现在更好地理解背景。   

    我于 09/25 日提出了旧版 GUI 的申请、但仍在等待处理中。 希望有人能与我分享在 EVM 上进行编程的最佳方式。

    TI 无法支持 TPS65988DJ 的工具 (GUI)。  您需要获得 TPS65988DDK 并更换 EVM 上的器件。

    您是否有关于使用其中两个单端口控制器实现 FRS 的示例或信息?

    这些 PD 控制器不支持最新 USBC-Display 规范中定义的功能、也不支持 PD 端口。   

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是一些其他资源:

     关于:TPS65988:USB 电源直通:快速角色交换 

    https://www.ti.com/lit/an/slvae20/slvae20.pdf

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此示例中、具有 TPS65988D 的器件从桶形插孔接收外部电源、我们的设计将只有两个 USB-C 端口。 我们还有相反的场景、即需要器件从获取电源过渡到为芯片/电路板供电。 这可以通过 TPS65988DK 来实现吗? 我在论坛中看到、您链接到的是另一台设备上存在切换角色的问题、但是否无法强制或指示另一台设备进行此切换? 如果芯片/电路板断电的问题、那么使用足够大的电容器来确保继续运行是否无法解决这一问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在本例中、具有 TPS65988D 的器件从桶形插孔接收外部电源、我们的设计将只有两个 USB-C 端口。

    没错。  这就像您所描述的应用程序中的平板电脑一样、 加密狗更像您想要构建的产品。

    我们还有一种相反的情况、即需要器件从接通电源过渡到为芯片/电路板供电。 这可以通过 TPS65988DK 来完成吗?

    我没有看到这方面的任何例子。  技术参考手册中有一些位字段表明这是可以实现的。

    我在您链接的论坛中看到交换角色的问题在另一台设备上、但是否没有办法强制或告诉另一台设备进行此交换?

    供电方需要在 CC 线路上发起快速角色交换。  根据 TRM、此初始通信可以从 UVP、GPIO 或 4CC 命令事件触发。

    如果问题是芯片/电路板断电、那么使用足够大的电容器确保继续运行是否无法解决此问题?

    是的。

    此致、

    Chris