This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:BQ25792 在负载电池 0A 和 63A 之间切换

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571020/bq25792-bq25792-switchen-between-load-batt-0a-and-63a

器件型号:BQ25792


工具/软件:

您好:

我们 在产品中使用 BQ25792、它运行正常。 我们通过 I2C 读出这些值以及目前 10 个值中的 1 个会在没有充电或充满电之间每 2 A 3 秒切换一次。

这种行为是否有原因、我们更改了器件并且 NIT 消失了。 我们必须进行特殊设置 、使 BQ25792 开始配合使用。

我们使用 2 个电池和 1A 的充电功率与 TS NTC

谨致问候 Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erik、

    我不理解这个错误。  标题中还提到 63A、  此充电最大充电器电流为 5A、最大直流放电电流为 6A。 您能提供原理图吗?

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、我理解、但有时是通过 I2C 发送的 BQ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在大多数 BQ 时、加载程序会在 当然不会为 0A 充电、但有一段时间、het 会在 0 和 63 之间切换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erik、

    我在原理图上没有看到任何明显的错误。 63A 不正确。  这样大的电流会破坏 IC。  我假设这来自 ADC IBAT 通道?  对于已成功充电的电池和报告 63A 的电池、REG0x1B 至 REG0x27 中的充电器状态和故障寄存器如何报告?   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、感谢您的回答、他在连接电池且未在充电时执行此操作、然后他会展示这些值。 我们看到这是因为我们的处理器读取这些值。

    谨致问候 Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erik、

    软件是否可能错误地将位转换为数字?  电流寄存器为二进制补码。  所有寄存器都是大字节序。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、感谢您的回复。 问题只发生到现在 10 个器件中有 1 个、因此没有恒定的。 我们还将使用 TI 的 BQ 软件开始记录 、看看是否也是如此。 复位

    我会让你知道的

    谨致问候 Erik