This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A03:θJA 确认为 TPS62A03DRLR

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572571/tps62a03-ja-confirmation-for-tps62a03drlr

器件型号:TPS62A03


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

根据数据表、 Θ θJA 为 157.3。  对于功率芯片、该数据非常高。

您能否确认此数据中是否有任何错误?

如果条件为:

Vin:5V、Vout:4.2V、Iout:3A、 效率:92.5%

然后是温度。 温升将为 158.38。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Caspar:

    感谢使用 E2E。

     θJA Ω 值在数据表中是正确的、并根据 JEDEC 进行定义。

    请考虑器件和电感器的功率损耗约为 50%/50%。

    此致、
    SEPP