This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79826Q1EVM-086:关于 BQ79826 EVM 用户指南(USB2ANY 固件更新)

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561825/bq79826q1evm-086-regards-to-bq79826-evm-users-guide-usb2any-firmware-update

器件型号:BQ79826Q1EVM-086
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具/软件:

根据 3。 GUI 用户指南、过程如下:

  1. 启动 GUI、插入 USB2ANY 并点击“EVM Status-USB2ANY“下的“CONNECT"按钮“按钮。
  2. 如果 USB2ANY 不是最新的、则会显示提示(例如图 3-1 中所示的提示)
  3. 断开 USB2ANY、然后用靠近  USB2ANY 上 USB 端口的笔(或类似工具)按住复位按钮
  4. 重新连接 USB2ANY、然后松开复位按钮
  5. 如上图所示、点击“Update",“,然后、然后按照步骤完成操作

在第 2 部分之后、显示固件版本升级为附加文件的消息;

图 3-1 中显示的“Update"(“(更新(更新)消息不会出现。

执行第 3 步及以后的步骤不会发生任何变化。

似乎我使用的操作过程错误。

请告知我正确的操作步骤、连接等

无法使用 EVM、因为无法进行固件更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Takeshi、  

    如果 GUI 指南中的方法无法使用、我们需要在 GUI 之外更新 USB2ANY 版本。 我们正在将必要的文件添加到安全资源以立即执行更新、我会在准备好使用时立即发送另一条消息。  您将需要通过以下链接使用固件加载程序: https://www.ti.com/tool/download/SNVC166 以及我们将在安全资源中添加的文本文件、以更新 USB2ANY。  

    希望这对您有所帮助、

    Arnold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arnold、ć

    感谢您的答复。

    当您准备好更新所需的文件时、请告诉我。 执行此操作时、请包括您将使用的工具文件和文本文件的名称以及安装过程。

    我从您提供的网站下载了 USB2ANY 加载程序。 我得到了它,如下图所示。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Takeshi、

    我们现在更新了安全资源中的文件! 请  从 https://www.ti.com/secureresources/BQ79826-Q1-DESIGN?下载 USB2ANY_3_1_1_14-BQAutoEval.txt 并在固件加载程序要求提供固件版本文件时将其用于固件加载程序。  

    希望这对您有所帮助、

    Arnold