This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600EVM:EVM 不工作

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79600EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571557/bq79600evm-evm-does-not-work

器件型号:BQ79600EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

工具/软件:

您好:

我们的 BQ79600EVM 开箱即用。 它由 5V 电源供电、这是我们断开跳线时配置跳线的方式、但它不会通过 USB2ANY 连接 GUI(或执行任何操作)。

然后、我们购买了第二个 EVM、这一个没有问题。 USB2ANY 工作、GUI 工作、所需的固件更新工作正常、我们便能够进行测试。

我注意到、损坏的电容器在 5V 电压下消耗~μ A 20mA、而工作的电容器几乎不寄存任何电流。 这只是电源上的电流表、因此不是特别准确、但两个单元之间存在明显的差异。

无论如何、 我们想返回损坏的环路。 请告知如何执行此操作。

谢谢、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    这是一个技术支持论坛。 但是、我会有人通过电子邮件与您联系以解决此问题。  

    此致、

    Bo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意、这似乎不是正确的论坛、但这正是我们的采购人员被指示要做的事情。

    “对于您在使用 BQ79600EVM-030 评估模块时遇到的不便、我们深表歉意。 我们 E2E 渠道中的产品专家是有权评估评估评估模块功能的专家、如果需要更换、将会向我们的团队提供建议。 请通过以下链接发布问题、联系我们的专家。

    https://e2e.ti.com/p/addpost

    “谢谢你,我今天很开心!“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    您遇到的 BQ79600 似乎有缺陷。 我正在授权我们的电子商务团队处理退款或更换事宜。  

    此致、

    Bo