This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:有关 PoE 电源转发的问题。

Guru**** 2810865 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565036/tps2373-question-about-poe-power-forwarding

器件型号:TPS2373


工具/软件:

你好。

 我对 PoE 转发很好奇 、例如让一个器件使用一些电源并输送到下一个器件、例如从交换机到以太网连接的 IP 电话、后跟一些 PoE 消耗设备。 我找到这篇文章:

 TPS2378:电源转发

想知道是否可以看到/听到更多关于这一点吗?

此致

 Klavs Rommeedahl
 DTU 空间
 丹麦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Klavs、

    感谢您的联系。  

    对于您在此处提到的 PoE 电源转发、 您是指 PoE 直通 系统、其图表如下所示:

    直通链中的所有器件都将通过 PoE PSE 供电。

    如果是、我 可以提供有关我们解决方案的更多信息。

    如果您有任何问题、敬请告知。

    谢谢、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、找不到我们的初始想法原理图。 是的、非常类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Klavs、

    请通过电子邮件查找有关 PoE PD 直通材料的更多信息。

    此致、

    Zhining