This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62876-Q1:TPS62876 的补偿电阻和电容值计算

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565528/tps62876-q1-compensation-resistor-and-capacitor-value-calculation-for-tps62876

器件型号:TPS62876-Q1


工具/软件:

尊敬的先生:

 我的客户是为两种电源应用设计 TPS62856:

Vin = 3.3V / Vout = 0.635V / Iout = 6.85A

Vin = 3.3V/Vout = 0.94V / Iout = 7.543A

 我们使用 webench 计算 Rcomp 和 Comp 值、但客户担心 Webench 和数据表中的公式存在不同的结果。

1.我们必须遵循哪一项? 使用 webench 和等式有什么不同?

2.有任何 Excel 工具可用于 TPS62876 计算客户设计中的补偿价值?

谢谢。此致、

Gary Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您联系我们。

    客户是谁、应用程序是什么?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Excel:

     它是有线客户、用于 OSFP 800G AEC 应用。

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    Chris 可以回答您的疑问、因为他是我们的光学 收发器应用专家。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您能发送他们的原理图供我审阅吗?  这是获得最佳答案的最快方法。

    Rcomp 和 Ccomp 在很大程度上取决于所使用的输出电容。

    在光学模块中、通常没有负载瞬态规格、因此无法遵循 D/S 工艺。

    我们这里有一个电子表格 、  可以让数学运算变得更简单:www.ti.com/.../TPSM8287B-CALC 我可以为您填写它、一旦我知道它们的总 Cout。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

     很抱歉最近的回复。 请检查原理图作为链接。

    e2e.ti.com/.../tps62876.pdf

    另一个问题是、由于布局问题、客户能否在其 IC 附近连接 VOSNS/GOSNS、而不是在输出电容器之后连接这些信号?

    谢谢。此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    对于原理图、我的评论是:

    1.请尝试使用每个值的偶数个电容来使输入和输出电容对称。 这样可以实现更好的布局。

      两个芯片的 MODE/SYNC 引脚都连接到 GND、这意味着芯片将在省电模式而不是 FPWM 下工作。 请确保这是您所需的正确设置。

    3.对于 U21、请确保靠近负载的电容比此 IC 的输出端更大。

    4.对于外部补偿,请查看我填写的计算器表,并更新组件值:  

    e2e.ti.com/.../TPSM8287BComponentCalculator-Arrow.xlsx

    对于遥感线路 VOSNS/GOSNS、 通常我们建议将其作为差分对布线、并检测负载点电容器上的电压。 但是、如果芯片靠近负载、则也可以选择局部检测。 否则输出电压精度可能较低。

    BR、

    Jingyi