This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:TPS6594 和 LP8764-Q1 上电问题。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA821U, LP8764-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571340/tps6594-q1-tps6594-and-lp8764-power-on-issues

器件型号:TPS6594-Q1
Thread 中讨论的其他器件:DRA821U

工具/软件:

您好、

我有一个定制电路板、 其中采用了 DRA821U、且已按照 slvuby7a 实现了 PDN。

板载安装的器件为 TPS6594141BRWERQ1 和 LP876441B1RQKRQ1。

VSYS_SENSE 和 OVPGDRV 具有预期 行为、并为两个 PMIC 提供 VCCA/VIO_IN。

TPS6594 VOUT_LDOVINT 和 VOUT_LDOVRTC 测量 1V8 和 LP8764-Q1 VOUT_LDO 也测量 VOUT_LDO 上的 1V8。

TPS6594 上的晶体振荡、在 OSC32KOUT 上测得为 32.76KHz。

LP8764-Q1 ENABLE 来自 TPS6594  VOUT_LDOVINT、TPS6594 ENABLE 上拉至 VCCA。

但是、没有输出电压、两个 GPIO 都处于时序控制。

在所有输出上测量的残余电压、所有输出均低于 50mV。

我订购了 TPS6594 EVK 以便能够访问 PMIC 的 I2C、但我想知道是否可以在电路板上执行任何其他测试。

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    当您使 EVM 可用时、通过 I2C 读取是一个很好的步骤。 您能否 捕获 VCCA 和 VIO_IN 以及其他信号的波形以显示发生了什么情况?   使能引脚的 ON 请求是怎样的? 是否确保通过 GPIO_8 正确配置了“看门狗禁用“?

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katie:

    星期二、我们收到定制电路板的第二个器件、该器件  在 TPS6594 上的使能拉至 VCCA 后、立即按照 slvuby7a 上的图 6-13 执行整个 TO_ACTIVE 序列。

      在制造、组装或搬运过程中、TPS6594 可能在第一个器件上发生了一些问题。

    将发送器件进行重新固件并更换 PMIC、然后测试更多原型单元。

    所以我会将我的问题标记为已解决。

    谢谢!