This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM251772:差异 Btw 数据表、网页列表和 Webench

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571836/lm251772-discrepancy-btw-datasheet-web-listing-and-webench

零件号:LM251772


工具/软件:

您好!

我考虑将此 IC 用于定制 CCCV 充电解决方案。

我们面临的主要挑战之一是找到一款器件、I²C 通过 I ² C(或其他协议)完全控制 CCCV 阈值。

我们的应用需要约 1.75V 的最低输出电压、许多 IC 都不支持这种电压。 此 IC 的数据表指出它可以低至 1V、但 Webench 和产品页面都将 3.3V 指定为最小输出电压。

我也尝试了快速入门计算器、但当输入标称电压时、该磁场会变为红色。

您能否澄清 IC 是否确实能够在低至 1V 的电压下工作(如数据表的第 8.3.7.2 节“输出电压反馈“所述)?

提前感谢您的帮助!

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Abhijeet,

    感谢您使用 E2E。

    我们会进行检查、下周同一时间再见。

    此致、
    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Abhijeet,

    是的、 正如您在数据表中找到的、IC 能够在低至 1V 的电压下工作。

    即使 1V 变为红色、您也可以使用计算器来计算 1V 电压。

    请注意输入和输出电压的绝对最大值。

    此致、

    Johannes