This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24630:无需系统的简化充电器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24620, BQ24630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572371/bq24630-simplified-charger-without-system-need

器件型号:BQ24630
主题中讨论的其他器件:bq24620

工具/软件:

我正在设计一款适用于 8 节磷酸铁锂 (6000mA) 电池并联的独立电池充电器。 我不需要任何其他功能。  BQ24620 不工作、因为安全计时器的时间不够长。 我是否可以 通过将 ACN 和 ACP 直接连接到 VIN 并使 BATDRV 悬空来禁用 BQ24630 的所有额外功能? 可以禁用哪些其他功能和特性以降低成本并简化设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否无法禁用 BQ24620 上的安全计时器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    是否无法禁用 BQ24620 上的安全计时器?

    否、无法在 BQ24620 上禁用计时器。

    [引用 userid=“582203" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572371/bq24630-simplified-charger-without-system-need ]我正在设计一款适用于 8 6000mA 节磷酸铁锂电池并联的独立电池充电器。 我不需要任何其他功能。  BQ24620 不工作、因为安全计时器的时间不够长。 我是否可以 通过将 ACN 和 ACP 直接连接到 VIN 并让 BATDRV 悬空来禁用 BQ24630 的所有额外功能?

    是的、您移除了一些不需要的元件、请参阅示例:

    此致、

    基督教。