This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:封装阻抗和充电时间

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569799/bq25616-package-impedance-and-charging-time

器件型号:BQ25616


工具/软件:

您好、专家:  

我来确认封装阻抗与充电时间之间的关系。

使用 BQ25616 为具有相同电芯但封装阻抗不同的两种类型的电池充电时、  
内部电阻越高、切换到恒压 (CV) 充电之前的时间就越短、  
 完成充电所需的时间就越长。

您能解释一下这种现象吗?

此后、阻抗较高的转换器将被称为 A、另一个转换器被称为 B
・注 1:A:200mΩ/ B:160mΩ
・注 2:电池是相同的、但保护电路和电缆直径不同。
・注释 3:满电荷:4.1V


(1) 关于 切换到 CV 充电之前的时间
    下图能否解释为什么“A"会“会比“B"更“更早切换到 CV 充电?


(2) 关于 充电完成之前的时间
   下图能否解释为什么“A"需要“需要比“B"更“更长的时间才能完成充电?



此致、  
Ryoma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ryoma、

    当器件从 CC 切换到 CV 时、BAT 引脚当前处于调节状态。 在相同充电电流下具有较高的电芯阻抗时、较高阻抗的电芯将在较低的电芯电压下进入 CV。 由于它是较低的电池电压、因此在 CV 中、它需要更长的时间才能将其完全充电才能进行调节。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    感谢您的回答。

    我知道操作如我展示的两个图所示。
    如果有任何错误或需要添加任何内容、请告诉我。

    此致、  
    Ryoma