This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:有关电池充电器 LLC 设计的问题(基于 PMP40766)

Guru**** 2811405 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40766, TINA-TI, UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570522/ucc256403-questions-regarding-llc-design-for-battery-charger-based-on-pmp40766

器件型号:UCC256403
主题中讨论的其他器件:PMP40766TINA-TI

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在开发面向电池充电器的 LLC DC/DC 转换器、参考了 PMP40766 参考设计。 这是我的第一个 LLC 设计、因此我逐步了解了您的指导和支持。 根据您之前的建议、我计算了最小、最大和标称电压下的 Lr 和 Lm 参数、并相应地选择了值。

以下是我的设计规格。 您能否回顾一下、让我知道它们是否合适? 我计划在之后设计 CC/CV 控制环路。

e2e.ti.com/.../1_5F00_UCC256403_5F00_50V_5F00_250926.xlsxe2e.ti.com/.../2_5F00_UCC256403_5F00_58V_5F00_250926.xlsxe2e.ti.com/.../3_5F00_UCC256403_5F00_39V_5F00_250926.xlsx

我还有几个详细的问题:

选择 VCR 电容器时、计算值根据输出电压而变化。 我认为使用在最大输出电压 (58.1V) 下计算的值是正确的、但我不确定。 您能否证实这是正确的方法?

2.在计算器工具中找不到有关“补偿和瞬态“用途的详细信息。 您能否提供有关其功能的解释或参考?

3、根据数据表、将 BLK 引脚拉至低电平将停止充电。 如果我再次将 BLK 引脚拉至高电平、充电器会自动恢复正常运行吗?

4.在计算器工具中、BW 引脚电压是根据偏置匝数得出的、但在 PMP40766 原理图中、它是仅使用电阻器和电容器来实现的。 这两种方法之间有何区别?

5.如何测试 UCC25640x Simplis 模型? 我主要使用 TINA-TI 和 PSpice 进行仿真。

非常感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jeon、

    我们的回复可能会有延迟。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jeon、

    1.是的,是正确的。

    2.“补偿和瞬态“ 表 可用于设计补偿电路值(CC-CV 环路)。

    从辅助绕组(偏置匝数)连接电阻分压器的方法用于检测输出电压(用于 OVP 保护)、还用于在启动期间对 BMTL 和 BMTH 之间的比率进行编程。 、只有等效电阻器和噪声耦合电容器的方法仅适用于 BMTL 和 BMTH 之间的编程比率。

    UCC25640x LLC 谐振控制器特性简要概述和启动指南

    5、您可以用 simpleis 软件测试模型。

    我会回到你的查询。4.

    此致、

    亚米尼。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yamini、

    感谢您的答复。 根据您的回答、我有几个后续问题:

    根据数据表、将 BLK 引脚拉至低电平将停止充电。 如果我再次将 BLK 引脚拉至高电平、充电器会自动恢复正常运行吗? 此外、我想知道充电器在重启时能否立即在满载条件下运行。

    介绍了 PMP40766 (www.ti.com/.../PMP40766
    ) 示意图、辅助绕组未连接。 该原理图是正确的、还是可能是错误的? 我计划使用 UCC256403、我注意到在数据表中、BW OVP 模式描述为“重启“。

    感谢您的支持。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jeon、

    3、是的、 如果您再次将 BLK 引脚拉至高电平、充电器将自动恢复正常运行。

    PMP40766 中的原理图是正确的、当您未连接辅助绕组、并且 BW 与等效电阻器和噪声耦合电容器连接时、您正在禁用 OVP、BW 引脚用于在启动期间仅对 BMTL 与 BMTH 的比率进行编程。

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yamini、

    在 PMP40766 原理图中、BW 引脚仅通过 R27 和 C18 连接。 然而、在 UCC256403 数据表中、BW 引脚通常通过电阻分压器网络接收偏置电压。

    据我所知、BW 引脚电压决定了选项的选择、但在 PMP40766 中、BMTL 和 BMTH 电阻器似乎不存在。

    您能否澄清 PMP40766 设计为什么没有通过 BW 引脚实现输出 OVP 功能?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jeon、

    通过 BW 引脚实现的 OVP 功能是次级过压保护、当反馈失效时、该 OVP 将提供保护并保护电路。

    据我所知、PMP40766 展示了一个将  R27 和 C18 连接到 BW 以禁用 OVP 的示例。

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持。
    这是非常有帮助的。
    此致、