This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:有关 TPS23881RTQ AUTO 引脚功能的技术查询

Guru**** 2590580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572141/tps23881-technical-inquiry-on-tps23881rtq-auto-pin-functionality

器件型号:TPS23881


工具/软件:

尊敬的 TI 技术支持:

我想提出一个有关的问题 TPS23881RTQ 的 AUTO 引脚行为 。 请说明以下几点:

  1. 通过 AUTO 引脚启用自主模式所需的确切条件(例如,接地电阻范围,容差)。

  2. 不同的电阻值是否对应于特定的工作模式、如果是、则详细映射表。

  3. AUTO 引脚可以在无外部连接的情况下保持开路或悬空?





我们将非常感谢您的支持和澄清。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您的提问。 请参阅下面蓝色的答案:  

    1. 通过 AUTO 引脚启用自主模式所需的确切条件(例如,接地电阻范围,容差)。
      为了使器件在自主模式下启动、AUTO 引脚应连接到一个电阻器(与功率等级相对应的值,请参阅下面对 Q2 的回答)和彼此并联的 0.01uF 电容器。 这些是器件使用 AUTO 引脚以自主模式启动所需的唯一外部硬件条件。 也可以使用 I2C 寄存器命令启用自动模式。   

    2. 不同的电阻值是否对应于特定的工作模式、如果是、则详细映射表。
      AUTO 引脚允许用户在中配置器件 自主模式 进行通信。 问题所附屏幕截图中看到的不同电阻值对应于器件在自主模式下运行时的不同功率等级配置。 如果该引脚使用硬件配置、则该器件仅在自主模式下运行。 请参阅下表。  

    3. AUTO 引脚可以在无外部连接的情况下保持开路或悬空?

      是的、当 器件在不同模式下运行时或如果在启动后使用 I2C 寄存器命令启用自动模式、则 AUTO 引脚可以保持悬空。

    如有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Anagha