This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF30:数据表中精度 REF3030 的拼写错误

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572348/ref30-typo-of-accuracy-ref3030-in-datasheet

器件型号:REF30


工具/软件:

您好的团队、

客户在 数据表中发现了拼写错误

REF3030 的最大输出电压不是“3.06",“,而、而是“3.006",“,对、对吧?

他们还要求正确修改数据表。

此致、

森田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Morita:

    正确、数据表中有一个需要纠正的错误。 感谢您让我们知道、我们将调查这个问题。

    -亨利