This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:PMIC wd 问题

Guru**** 2590810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572329/tps6594-q1-pmic-wd-questions

器件型号:TPS6594-Q1


工具/软件:

您好、专家、
以下是一些与 PMIC WD 相关的问题:

  • PMIC 看门狗(使用 Windows1 和 Windows2 的长窗口模式)、WD_FAIL_CNT 会发生什么情况
     如果回答 1 正确、回答 2 提供不正确、但随后立即正确提供回答 2、回答 1 保持正确?
  • 如果看门狗(Windows1/Windows2 序列)中提供了不正确的 Answer0、那么 Windows 是否会等到提供了正确的答案、或者无论响应是否正确、它是否会继续?
    即使 提供了错误的 Answer0、下一个序列是否开始?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参考 TPS6594 数据表中的图 8-27 并使用其显示的命名规则:

    Windows1 - Answer3、Answer2、answer1

    窗口 2 — 应答 0

    PMIC 看门狗(使用 Windows1 和 Windows2 的长窗口模式)、WD_FAIL_CNT 会发生什么变化
     如果回答 1 正确、回答 2 提供错误一次、但随后立即正确提供回答 2、回答 1 保持正确?

    WD_FAIL_CNT 将递增 1、每个错误的窗口 1 +窗口 2 周期仅递增 1。 发送 3 个错误答案还是 1 个错误答案无关紧要。 相反、WD_FAIL_CNT 仅根据良好的 WINDOW-1+ WINDOW-2 周期递减。

    如果在看门狗(Window1/Windows2 序列)中提供的 Answer0 不正确、那么 Windows 2 是否会等到提供了正确的答案、或者无论响应是否错误、它是否会继续?
    即使 提供了错误的 Answer0、下一个序列是否也会开始?

    即使提供了错误的 Answer0、下一个序列也将启动、除非 WD_FAIL_CNT > WD_FAIL_TH +WD_RST_TH