This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79826Q1EVM-086:USB2ANY 固件版本启动过程

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571253/bq79826q1evm-086-usb2any-firmware-version-up-procedure

器件型号:BQ79826Q1EVM-086
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具/软件:

USB2ANY 固件版本升级过程(版本从 2.8.2.0 升至 3.1.1.14)

 AA)  请告诉我如何使用 USB2ANY 固件版本。
    如果有手册、请告诉我在哪里可以找到。

 BB)  什么工具可用于 USB2ANY 固件版本?
    是 USB2ANY Firmware Loader.exe 吗?  

    请告诉我最新的 Loader 版本、以及 如何获取 Laterast Loader 版本。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Takeshi、

    GUI 中应该有一个 Usb2Any 固件加载程序。 使用此文件更新 USB2ANY_3_1_1_14 文件  

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我得到了您列出的文件。

    我尝试更新固件按照图片.



    但是、它没有按照下图进行更新。





    您能告诉我上述消息的解决方案吗?

    我问了日本的 TI 应用工程师、尚未回复。
    我们希望尽快使用 EVM。  
    请告诉我可以  在美国解决此问题的联系人。


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Takeshi、

    似乎当前的 USB2ANY 固件已空载、可能是空载或损坏。 您可以咨询官方 USB2ANY 的最新软件、以了解是否可以使用它来加载。 但是、如果器件损坏、建议查找新的 USB2ANY。

    USB2ANY 评估板|德州仪器 TI.com

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的答复。

    当您准备好更新所需的文件时、请告诉我。 执行此操作时、请包括您将使用的工具文件和文本文件的名称以及安装过程。

    我从您提供的网站下载了 USB2ANY 加载程序。 我得到了它,如下图所示。

     此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的答复。

    我加载了您提到的官方 USB2ANY 软件、并能够更新到我在此处找到的文件 (USB2ANY_1_18_0_0.txt)。 如果我可以更新文件、这是否意味着固件未损坏? (请参见下图。) 请确认。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Takeshi、

    正确、成功刷写到正确的 USB2ANY 版本后、您可以正常运行 8xx GUI。 如果有任何问题、请告诉我。

    此致、

    John