This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5035C:RAMP 引脚绝对最大额定值

Guru**** 2590090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570921/lm5035c-ramp-pin-absolute-maximum-ratings

器件型号:LM5035C


工具/软件:

您好:

关于 RAMP 引脚的额定电压、数据表中的最大额定值是否为 7V?

即使施加输入时电压短时间超过额定值、它是否仍需要保持在 7V 以下?

此时的波形如下图。

 

如果上述情况有任何问题、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我有其他问题。
    即使未提供 IC Vin(断电)、斜坡引脚上的电压也不应超过 7V?  
    是否有必要确保 RAMP 引脚电压在所有条件和状态下都保持在 7V 以下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tetsuya、

    由于在印度度假一周、我们的回复可能会延迟。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉、延迟的回复。 是、RAMP 引脚的绝对最大额定值为 7V。是的、即使 IC 未偏置、它也可能会损坏连接到 RAMP 引脚的敏感元件。 数据表指出“应力超出“绝对最大额定值“下所列的值可能会对器件造成永久损坏。“ 请确保保持在限制范围内、以避免对 IC 造成永久损坏。  

    谢谢你。

    此致、

    Adhvaidh