This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:PMID 与 SYS 之间的关系

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570880/bq25798-pmid-vs-sys

器件型号:BQ25798


工具/软件:

大家好、

目前正在进行电源设计、我可以使用一些建议...

相关器件将通过硬接线为+12VDC 至+24VDC 范围的电源供电。 如果主电源出现故障、我们希望该器件使用电池电源运行长达 6 小时左右。 该器件在高达 5A 电流下需要+5VDC(尽管通常更小)。 以及+9VDC 至+30VDC 范围内的较高电压(约为 100mA)、用于警报。 最后、用于运行几个高性能 TI ADC 和相关模拟传感器件的超低噪声+3.3VDC 和+1.8VDC 电源。 该器件将使用可连接到 I2C 总线的 Raspberry Pi CM5。 但理想情况下、我希望整个电力供应链在没有 CM5 参与的情况下开箱运行。 除了在关闭电池电源时收到通知外、以便使其能够监测电池电压并在完全断电之前完全关断电池电压。

根据这些通用指导原则、我一直在考虑使用 4 x 18650 锂离子电池和 BQ25798。 我已通读 BQ25798 数据表和一堆论坛帖子。 但我仍然有点担心、需要选择使用 PMID 或 SYS 为东西供电。

Q1:我是否正确理解、当电源可用时、PMID 上的电压将是 VBUS(在我所说的任何硬接线电源提供的情况下)、如果我启用备用电源模式并发生切换、则将是 VOTG 寄存器设置(默认为+5VDC)?

问题 2:我是否也正确理解 SYS 上的电压在 VSYSMIN 和充满电的电池的电压之间变化?

由于硬接线输入电压是可变的、因此无论我是使用 PMID 还是 SYS 为系统供电、我似乎都需要一个额外的降压转换器。  因此、我认为更合理的做法是从 SYS 运行。 可能使用 4 节锂离子电池配置。 这就给了我一个 SYS、它从+12VDC 的 VSYSMIN 到+16.8VDC 的 VREG。 我可以使用它直接为警报供电、因为它不介意可变电压。 也许可以使用 TLVM13660 降压电源模块等器件 从 SYS 生成+5VDC 5A 电源。 最后、还有一对 TPS7A4700 LDO、用于从+5VDC 产生+3.3VDC 和+1.8VDC。

Q3:这似乎是一个普遍合理的想法吗?

问题 4:我认为在这种情况下可以在“仅 VBUS 输入“模式下运行是正确的吗? 如数据表第 9.3.5.2 节所述?

问题 5:CM5 应该能够监控 μ~INT 引脚、该引脚与 I2C 查询相结合、应该能让我确定何时出现“移除良好的输入源“。 并监测电池电压。 对吧?

Q6:似乎 CM5 不需要做任何其他事情,除了 Q5 中的概述。 也是对的。

最后:

问题 7:鉴于我不会使用 OTG/UPS 功能、双输入或太阳能电池充电能力、是否有更便宜的 BQ 器件也可以完成这项工作?

提前感谢您的帮助!

此致、

William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    BQ25798 最大工作电流 26V、不是 30V。

    关于第 1 季度、是的。  VBUS 上有电压为电池充电时、该电压出现在 PMID 上。  当备用模式由于 VBUS 电压下降而开启时、PMID 调节至 VOTG。

    关于 Q2、是。  V (SYS) 调节至 MINSYS、直到电池充电至高于该电压、然后跟随电池达到稳压状态。

    关于 Q3 和 Q4、是。

    关于 Q5 和 Q6 编号 备份模式旨在按照  【常见问题解答】BQ25798:建议的备份模式运行中所述工作 、这需要一些主机交互。

    关于 Q7、遗憾的是否、但您需要使用 VAC1 输入多路复用器 FET 实现备用模式。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您对我的问题的反馈。 但是、您对 Q5、Q6 和 Q7 的回答让我感到困惑。

    我的理解是、如果我使用 SYS 为所有电源供电、并且 PMID 和 GND 之间只有推荐的 1 x 0.1 μ F 和 3 x 10 μ F 电容器、我根本没有使用“备用模式“。 我只是依靠 BQ25798 始终将 SYS 保持在 VSYSMIN 和 VREG 之间、而不管电源是来自 VBUS/VAC1 还是电池、直到电池足够长为止。 此时、电源将完全关闭。 因此主机不需要启用备份模式。 在 OTG 期间、我也不需要 VBUS 上的 MOSFET 来断开 VIN1 与 VBUS 的连接(因为我不使用 OTG)。

    在使用 SYS 为我在这里无法理解的东西供电时、还有其他细微之处吗?

    此致、

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    如果您不使用备用模式并且系统负载在 SYS 而非 PMID、则您是正确的、不需要输入多路复用器 FET。  当有电源为 VBUS 时、SYS 维持为 SYSMIN 至 VREG、但当没有 VBUS 电源时、SYS = BAT。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    好的。 我想我现在有必要了解将初级负载置于 SYS 与 PMID 之间的差异。 我将制作整体电源设计的原理图。 一旦我完成了、我可能会由大家来运行它。 再次感谢您的帮助!

    此致、

    William