This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5880-Q1:.FMU 仿真文件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5880-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572330/ucc5880-q1-fmu-simulation-file

器件型号:UCC5880-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:我们正在尝试使用 Synopsys 工具对 UCC5880-Q1 进行仿真、该工具需要.FMU(功能模型单元)文件格式。 如果需要、我们可以从 Matlab 转换为 FMU 文件。

我们是否有 UCC5880-Q1 的.fmu 或.m 模型可以访问以进行仿真?

谢谢、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacob:

    感谢您联系我们的团队!  

    我们没有任何 UCC5880-Q1 可用的 FMU 仿真文件。 话虽如此、我们确实有一个 SIMetrix/Simplis 模型可供使用。  

    此致、  

    Jose Rojo