This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM365R3:TPSM365 建议布局

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM365R3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572440/tpsm365r3-tpsm365-recommended-layout

器件型号:TPSM365R3


工具/软件:

您好:  

我使用 TPSM365R3 开关稳压器通过 PCB 上的 50.4V PACK+输入提供 5V 电压。  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpsm365r3.pdf? (第 44 页)中的建议布局 (ts = 1695280710728&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPSM365R3) 似乎是在稳压器周围使用了屏蔽过孔。 这些屏蔽过孔是否用于减少从稳压器到电路板其余部分的 EMI 影响、如果是、是否有关于放置这些过孔的位置/方法的任何建议。  

谢谢、

Fritz Schnackenpfefferhausen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fritz、

    是的、通常的做法是放置屏蔽过孔、屏蔽过孔通常放置在转换器的输入和输出走线处。   屏蔽过孔 会形成高频开关噪声的屏障。 输入和输出布线承载高频纹波电流、可充当微型天线并辐射 EMI。 它们还为高频电流提供低阻抗接地回路、从而可以降低噪声。  

    在 EVM 中可以找到过孔的放大图:

    此致、  

    Oscar Ambriz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar 先生、

    感谢您对我的询问的答复、并已对其进行了建议。 屏蔽中的过孔之间是否有任何建议的间距? 根据我的有限理解、开关频率(波长)和间距之间存在关系、但我不确定。  

    这是我目前的布局 Oscar 先生,你会这么善良的建议,如果适当地遵循. 我已经尽力遵循建议的布局。  


    谢谢您、

    Fritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fritz

    如果可能、最好将过孔缠绕在 Vout 布线周围、如下图蓝色笔所示、我们只需确保来自开关节点的噪声不会影响 Vout。 这意味着将电容向左移动一位以腾出空间、或使用更小的过孔。 此外、还建议使用更紧密的过孔开关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar 先生。

    我会听从您的建议、您非常乐于助人、非常感谢您对此设计的支持。  
    请让自己拥有最美好的一天。  

    此致、

    Fritz