This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:功率耗散

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571689/tps7a20-power-dissipation

器件型号:TPS7A20


工具/软件:

您好、  

“TPS7A2009PDBVR"的“的最大功率耗散是多少  

封装为 SOT-23

此致

Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vishnu、

    这取决于几个变量。 您能否提供预期环境温度和 VIN、VOUT。

    谢谢

    Vahnroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    环境温度为 60°C  

    Vin 为 3.3V

    VOUT 为 0.9V (TPS7A2009PDBVR)

    此致

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vishnu、

    保持规格的最大功耗约为 345mW、保持在绝对最大值范围内的最大功耗为 480mW

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Vahnroy