This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82912:需要完整器件

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571876/tpsm82912-complemetary-part-required

部件号:TPSM82912


工具/软件:

尊敬的先生

我必须在设计中使用 TPSM82912/3、另外还需要像此器件这样的负电压模块来提供+2.5V 500mA 负载

您能否建议用于负电压–2.5V 500mA 输出的任何器件型号。

输入电压范围为 8VDC 至 20VDC、标称电压为 18VDC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amarinder:

    我会给你一个机会。」

    此致

    Rupayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amarinder:

    您可以使用同一模块 TPSM82912 通过更改基准接地来提供–2.5V 的负电压和 500mA。 您可以参考 以下文档中的示例、了解相关连接、计算以及更详细的分析。

    e2e.ti.com/.../slvafh1a-_2800_1_2900_.pdf

    此致

    Rupayan