This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:RSP 引脚连接查询

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572305/tps543c20-rsp-pin-connection-query

器件型号:TPS543C20


工具/软件:

尊敬的团队:

在下面提到的主题中、我们提到不得使反馈电阻器 DNP。  

 TPS543C20:检测引脚连接确认 

但数据表建议、当负载具有检测选项时、我们不需要通过反馈电阻器连接它。

请确认连接。

此致、
Kaushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushal:  

    此数据表图像仅展示了   具有不同 输出电压要求的 2 种情况。 如果您的输出电压高于要传递到 RSP-RSN 的电压、则需要反馈电阻器。

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Britton,

    在这种情况下、我的负载具有检测功能时。 如果输出电压等于 VSET 值、我是否仍需要连接反馈电阻器。

    此致、
    Kaushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果输出电压与 VSEL 设置的基准电压相同、则不需要反馈分压器。

    此致、  

    Britton