This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:上电时对 Vstor 放电的解决方案 — BQ25505 数据表的第 7.4.3 节

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22992, BQ25505, TPS22919, TPS22917

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572436/bq25505-solutions-to-discharge-vstor-on-power-on---section-7-4-3-of-bq25505-datasheet

部件号:BQ25505
主题中讨论的其他器件: TPS22919TPS22917、TPS22992

工具/软件:

您好!  

在将辅助电池连接到 BQ25505 时、在启动期间出现了多次问题。 基本上、如果在启动期间出现短暂断电、芯片就不会继续为系统供电、而这种情况可能是在将电池插入电池座、放置跳线连接器或翻转电源开关时由于连接反弹而发生的。 下图说明了该问题。

我想提出和讨论这个问题的可能解决办法。


图像从丹尼尔 E.在他的 帖子

所有与此相关的主题

数据表

数据表准确地描述了问题、但未提供解决方案。  数据表第 7.4.3 节 “当未连接输入源时、在连接储能元件之前、vstor 节点应放电至接地端。 热插拔已充电的存储元件(例如,电池保护器 PFET 闭合)并且 Vstor 节点高于接地电压 100mV 时、会使 Vstor 和 VBAT_SEC 之间的 PFET 保持关闭、直到连接输入源。“

很高

  1. 等待  Vstor 上的电容器或手动对其放电。 实际上并不是非原型 PCB 的解决方案。  
  2. 使用 500ms +负载开关等延迟从电池延迟电源连接(可以使用 RC 电路或启动序列发生器来实现延迟)
  3. 优点:利用负载开关的外部 QOD 功能并将其连接到 vstor(不像往常一样是 VBAT_SEC)。  
  4. 其他想法?


对于 QOD 负载开关、我可以识别 TI 的两个器件: TPS22992、 TPS22917、TPS22919 。 从乍一看、TPS22917 看起来非常合适、因为它具有 0.5uA 的低 IQ 和 80m Ω 至 120m Ω 的低 Ron。  TPS22992 看起来也很好、但具有 10uA 的高 IQ(请注意,这将始终处于有效状态,这对于低功耗器件而言并非如此)。  

请检查下面的原理图草案。

检查清单

我们需要确保有关解决方案的几个方面以保持 BQ25505 正常运行。

  1. 允许双向电流(对辅助电池进行放电和充电)
  2. 低静态电流 Iq (uA)
  3. 低导通电阻(m Ω)
  4. 压摆率与 BQ25505 兼容



这会起作用吗?还是有什么我忽视的? 期待其他想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我的原理图审阅如下:

    1.我看到您通过将 VOC_SAMP 连接到 Vstor 来选择 VOC 80%时的 MPPT

    2. VBAT_OV 实际是在 3.86V 下计算得出的。 请检查计算结果。

    3. 在 1.52V 下计算 VBAT_OK_PROG。 请检查计算结果。

    3. VBAT_OK_HYST 确认为 3.04V。

    这似乎是一个合理的解决方案。 您需要确保 Vstor 完全放电时、负载开关导通延迟有一些裕度。 请根据您的应用进行测试、以了解负载开关在热插拔时的行为(就像它使 ON 引脚意外打开一样)。 我会为该器件打开一个单独的主题、以便该团队的专家可以确认申请。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  
    非常感谢您指出另一个问题。 这是另一个设计的复制错误。 交换了 2 对电阻器 (R15 与 R16、R12 与 R13)。




    我将在另一个有关负载开关的论坛主题上提问。 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很乐意提供帮助!

    在 3.42V 时、VBAT_OV 似乎正确。

     在 2.73V 时、VBAT_OK_PROG 似乎正确。

    此致、

    Mike Emanuel