This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53627:适用于 Intel Denverton SoC 的 VR13 控制器

Guru**** 2573515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53627, TPS53622, TPS53626

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570201/tps53627-vr13-controller-for-the-intel-denverton-soc

器件型号:TPS53627
主题: TPS53622TPS53626 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我们 计划将 TPS53627 控制器用于 Intel Denverton SoC、4 核版本 (SKU 13)。 SoC 从其电源轨汲取的电流相对较小 — 最大值为 4.5A

我的问题 — TPS53627 是 4 核 Denverton SoC 的理想选择吗? 我认为 TPS53622 是一个更好的选择。 此外、与 VR13 控制器一起、您能推荐功率级吗?

感谢您的支持!

此致、

Michael Eliashberg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    TPS53622 或 TPS53626 用于 Denverton。 对于功率级、建议使用 CSD95375/7、CSD97395/4/6 或 CSD95379。

    此致、

    Maha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maha、

    感谢您的答复。 您没有提到 TPS63627。 TPS53627 是否可用于 Denverton、也可以切换到 TPS53622 或 TPS53626?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我建议切换到 TPS53622 或 TPS53626、因为它们过去用于 Denverton 平台。

    此致、

    Maha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,谢谢您的反馈。 我们开始切换到 TPS53622。   电源 Vin 为 5V、而不是 12V。  我认为这不应该是一个问题、但请您确认一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    5V 的 VIN 将正常。

    此致、

    Maha