This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:Bq27z561

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571606/bq27z561-bq27z561

器件型号:BQ27Z561


工具/软件:

当火化电压达到 3.4V 设置值时、会否直接报告 0%?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq27z561 的周期电压设置为 3400mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在大多数情况下、当 静止时的电压为终止电压时、只要电池设置正确、电池电量监测计就会报告充电状态为 0%。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果处于电池放电状态、它会在达到 3400mv 时将 SOC 报告为 0%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    在进行 SOC 应用时、SOC 严重影响电芯电压、但当 SOC 显示为 0%时、阻抗跟踪算法考虑温度、库仑计数、Ra 表等。

    谢谢您、
    Alan