This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1901-SP:IC 操作

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572947/uc1901-sp-ic-operation

部件号:UC1901-SP


工具/软件:

大家好!

您好!

I Δ`m 使用 IC 'UC-1901J'作为误差放大器。 但是、我希望监测驱动器 A 和驱动器 B 上输出引脚处生成的方波。我已经通过选择 Rt=1k Ω 和 CT= 1nF 来设置载波频率 1MHz。

其他测试条件为

VIN = 20V(该电压缓慢增加至 20V)

相同的 20V 是电阻分压并施加 (1.5V) 至 IC 的反相引脚

同相引脚短接至 Vref 引脚

在 COMP 和 INV 引脚之间连接一个 100K Ω 的反馈电阻器、并在输出分压器 (1.5V) 和 INV 引脚之间连接一个 10k Ω 的串联电阻器;将差分增益设置为 20dB。

IC 的驱动器 A 和驱动器 B 引脚上未连接负载(甚至不连接磁反馈)。

n`t、在上述所有条件下、当我将 Vin/输出电压从 0 更改为 20V 时、我可以在驱动器 A 和驱动器 B(差分电压)引脚上观察到任何电压波形

请  n`t 您的宝贵意见:为什么没有波形?是因为我没有在驱动器 A 和驱动器 B 引脚上施加任何负载(磁反馈或峰值检测器)吗?

此致、

Ankit Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ankit、

    您是否能够提供显示所有引脚的原理图?

    谢谢、
    Daniel