This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:查询 UCC28070 的相位/增益裕度验证工具

Guru**** 2590090 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572484/ucc28070-inquiry-on-tools-for-phase-gain-margin-verification-of-ucc28070

器件型号:UCC28070


工具/软件:

您好、

我们的一个客户目前正在使用 UCC28070 开发 PFC 电路、并要求我们在硬件操作之前提供相位裕度和增益裕度信息。

您能否给出建议、介绍一下 可在设计阶段用于验证相位裕度和增益裕度的推荐 TI 工具或资源、以及满足此要求的理想方法?

此致、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    在 TI、我们建议使用 Bode 100 矢量网络分析器。 我们通常使用该乘积调整控制环路。 Omicron 有一个很好的入门应用手册: https://www.omicron-lab.com/applications/detail/news/dcdc-converter-stability-measurement

    只要您进行必要的电路更改以将信号注入反馈环路、任何网络分析器都应该正常工作。

    此致、

    Jonathan Wong   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    非常感谢您的答复、感谢您分享有关 Bode 100 矢量网络分析仪和稳定性测量方法的信息。 我们知道这是在硬件上评估控制环路的推荐方法。

    然而、我们客户的要求特别集中在硬件评估之前的设计阶段。 他们想知道 TI 是否提供了任何基于计算的工具(例如 Excel)、这些工具可以在构建原型之前帮助估算或验证预期的相位裕度和增益裕度。

    您是否可以澄清 TI 是否有任何可用于 UCC28070 的此类设计资源、或提供有关如何在设计阶段充分满足这一要求的指导?

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor、

    我会使用 UCC28070 Excel 计算器来查找符合您系统要求的元件值: https://www.ti.com/tool/download/SLUC114

    使用 PFC 控制器、您通常不希望实现快速控制环路、因为您希望跟踪低频交流线路 (50Hz - 60Hz)。 如果控制环路太快、则 PF 会较低。

    此致、

    Jonathan Wong