This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM81299:设计审查和最小 Cout 计算

Guru**** 2593610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM81299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572996/tpsm81299-design-review-and-min-cout-calcualtion

器件型号:TPSM81299


工具/软件:

尊敬的*:

我们需要使用 TPSM81299 设计升压转换器

VIN = 3.15V 至 3.4V

VOUT = 3.6V

IOUT_max = 200mA

IOUT_TYP = 100mA

Eff_aprox = 95%(来自 DS 图)

Fsw ~ 1.6MHz(使用 DS 中的公式 1)

Vripple = 10mV

100mA 的 COUT_MIN 1uF (此计算是否正常)? (使用 DS 中的公式 3)

->我们是否需要为 AVIN C71 使用单独的电容器? 还是只能使用 C76、C77、C78?

-> Cout 我使用了 3 个 10U X5R 10V 0402(在 3.6V ~ 3uf 时降额),总有效电容是 9uF 是可以的还是我们可以使用更少的电容,例如只有两个电容?

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、d.

    我建议在 AVIN 上放置一个本地电容器、因为这是内部电路的电源。

    我建议保留输出电容器。 当您在测试过程中看到“较少“也正常时、您可以将其删除。

    此致、
    Brigitte