This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:SmartRF Studio 7 中的专有模式在哪里?

Guru**** 2797185 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571695/launchxl-cc1310-where-is-proprietary-mode-in-smartrf-studio-7

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
Thread 中讨论的其他器件:CC1310CC1350

工具/软件:

您的教程说:

打开 SmartRF Studio。 在主窗口中、右键点击与所用器件对应的芯片图标、然后选择 Open RF Device in Offline Mode。 您也可以单击红色圆圈内的白色小三角,而不是右键单击。 选择专有模式。

dev.ti.com/.../prop_01_basic.html

我找不到行星模式。 它在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johny、

    对于 CC1310、仅提供专有模式(因此 Studio 不会询问您使用哪种模式)。

    如果您打开(如 CC1350)、您可以看到 Studio、您可以按照所述在模式之间进行选择。

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THX。  您能否将此信息添加到您的教程中?

    dev.ti.com/.../prop_01_basic.html

    我该如何知道这一点? 在数据表中、我看到以下内容。 这是否相关?

    IEEE 802.15.4g、支持 IP 的智能对象 (6LoWPAN)、无线 M-Bus、KNX 系统、 Wi-SUNTm 和专有系统

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johny、

    是、这些是您可以使用 CC1310 上的无线电实施的协议。

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何确定对于 CC1310、只有专有模式可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johny、

    CC1310 仅是低于 1GHz 器件。 SmartRF Studio、BLE 和 IEEE 802.15.4g 中的其他模式适用于 2.4GHz 频带。

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有问频率。 询问“专有“。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johny、

    “专有“是 SmartRF Studio 的三种模式之一。  BLE 和 IEEE 802.15.4g 是其他模式。  BLE 和 IEEE 802.15.4g 适用于 2.4GHz 频带、因此在 CC1310 上不受支持。

    谢谢、

    Marie H