This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR60430-Q1:稳压时的输入电源电流?

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572912/lmr60430-q1-input-supply-current-when-in-regulation

器件型号:LMR60430-Q1


工具/软件:

你(们)好

 器件处于稳压状态时、能否提供输入电源电流? (PWM 开关时的 IQ、2MHz 开关频率、FPWM 模式、12V IN 5V OUT)

我们无法在数据表中找到此信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这也将取决于电感器的选择。 您可以使用 Webench 来估算此值。 ~2.7uH 电感器、平均输入电流得出为 Δ I 23mA。

    此致、

    Niranjan