This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543320:TPS543320 3.3V LDO 输出版本

Guru**** 2595010 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572466/tps543320-tps543320-3-3v-ldo-output-version

器件型号:TPS543320


工具/软件:

您好团队

我们是否有任何其他降压转换器与 TPS543320 具有相同的规格、但 LDO 输出为 3.3V?

因为 RTQ2833A LDO 的输出为 3V。 如果我们有 3V 解决方案、我们就可以完全实现 B2B。

https://www.richtek.com/assets/product_file/RTQ2833A/DSQ2833A-00.pdf

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    让我检查一下、然后再回到这个问题。

    此致、

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    TPS543320 是 RTQ2833A  的 B2B 替代 产品、但具有不同的 LDO 输出、我们的大多数降压转换器都具有仅 4.5V 的内部 LDO。 在 3.3V LDO 下、没有具有类似规格的降压转换器。

    此致、

    Usha。