This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63615-Q1:此设计是否可用于将–15V 转换为+15V。

Guru**** 2568425 points
Other Parts Discussed in Thread: LM63615-Q1, LMR33640, LMR33610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571661/lm63615-q1-does-this-design-will-work-for-converting--15v-from-15v

器件型号:LM63615-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR33640LMR33610

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我已使用 LM63615-Q1 IC 设计了 IBB 电路、并参考了应用手册。 下面附上了设计原理图以供您进行审核。

您能否确认此电路是否按预期工作、并分享您的回顾要点或任何改进建议?

此致

Ratnesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ratnesh:

    1.此处所需的输出电流是多少?  

    2. Vcc+15 的电压范围是多少? 是稳压轨吗?  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarun:

    1.输出电流为 500mA 最大值

    2.线性稳压电压轨,范围将为 15V→2–3%±约 14.7V 至 15.3V

    此致

    Ratnesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ratnesh:

    查看针对您的设计的注释:

    1.将 C1 连接到-Vout 而不是 GND。  

    2.考虑添加前馈电容器以提高环路性能。 (100pF 可能是一个良好的起点)。  

    3.确保 C5 和 C6 为高品质陶瓷电容器(如: X7R ),具有良好的热稳定性。  

    4.有关在 IBB 应用中使用降压转换器的注意事项、请参阅以下应用手册 (https://www.ti.com/lit/pdf/snva856; https://www.ti.com/lit/pdf/slyt286)。  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarun:

    感谢您的评分

    1. 根据您的评论、C1 应连接到–Vout 而不是 GND。 但是、应用手册(LM63615-Q1 的反相降压/升压应用)中显示其连接至 GND。 您能否检查并建议正确的连接?

    2. 您还能否确认对于所选元件、输出电压是否恰好为–15V、而没有任何明显的压降?

    3. 如果可以、我也希望得到您的支持、帮助解决有关 LMR33610 和 LMR33640 的另一个问题。  (是/否)。

    此致

    Ratnesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ratnesh:

    [引用 userid=“670460" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571661/lm63615-q1-does-this-design-will-work-for-converting-–15v-from-15v/6052355

    1. 根据您的评论、C1 应连接到–Vout 而不是 GND。 但是、应用手册(LM63615-Q1 的反相降压/升压应用)中显示其连接至 GND。 您能否检查并建议正确的连接?

    [/报价]

    您可以使 C1 保持连接至 GND。  

    [引用 userid=“670460" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571661/lm63615-q1-does-this-design-will-work-for-converting-–15v-from-15v/6052355
    • 您还能否确认对于所选元件、输出电压是否恰好为–15V、而没有任何明显的压降?

    [/报价]

    您应该得到–15V 的标称输出电压(根据反馈电阻器的精度和反馈基准电压精度,会有容差)。 不过、对于典型规格、您应该得到–15V 输出。  

    [引用 userid=“670460" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571661/lm63615-q1-does-this-design-will-work-for-converting-–15v-from-15v/6052355
    1. 如果可以、我也希望得到您的支持、帮助解决有关 LMR33610 和 LMR33640 的另一个问题。  (是/否)。

    [/报价]

    您可以在 e2e 论坛上发布您的问题、由适当的应用工程师提供支持。  

    谢谢、

    此致、

    Taru

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taru:

    您是否确定 C1 必须连接到 GND?

    此致、

    Ratnesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、

    正如您在应用手册中已经指出的那样、可以向输入端添加 Cin 电容器(Vin 和 GND 之间)、以获得更好的瞬态性能。  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、

    正如您在应用手册中已经指出的那样、可以向输入端添加 Cin 电容器(Vin 和 GND 之间)、以获得更好的瞬态性能。  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、

    感谢您解决所有问题。

    此致、

    Ratnesh Maggar