This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562202:TPS562202 是否具有精度更高的 FB 电压 (+/–1%) 版本?

Guru**** 2590580 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562202, TPS562202S, TPS562242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572234/tps562202-do-you-have-higher-accuracy-fb-voltage---1-version-of-tps562202

部件号:TPS562202
主题中讨论的其他部件:TPS562242

工具/软件:

大家好:

我的一位客户正在考虑将 TPS562202 用于其新产品。

此时、他们有以下问题。
请你给我答复。

问题 1:
他们也在寻找精度更高的 FB 电压版本 TPS562202。
我知道 TPS562202S 是精度更高的 FB 电压版本。
精度为+/–1.5%。
但它们需要+/–1%的精度。
是否有 TPS562202 的精度版本?

问题 2:
是否有办法找到 FB 电压精度为+/–1%的降压直流/直流转换器?
我找不到任何用于在 TI 选择工具上选择+/–1% FB 电压版本的复选框。
是否是验证 FB 电压精度以检查每个器件的数据表的唯一方法?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    我会给你一个机会。」

    此致

    Rupayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    1.为了获得更高的 FB 电压精度、除 TPS562202S 之外、我们没有任何其他版本的 TPS562202。 但我们有 TPS562242、其反馈电压精度为+/- 1%、 其开关频率不同、即 1.4MHz。 我随附了 TPS562242 的数据表以供您参考。

    e2e.ti.com/.../tps562242.pdf

    2.您需要查看每个设备的数据表来验证反馈电压的准确性。

    此致

    Rupayan