This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:需要说明电池无电配置

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572292/tps25751-dead-battery-configuration-clarification-needed

器件型号:TPS25751


工具/软件:

您好、

我 在电池无电模式下使用 TPS25751、希望对这 3 种模式进行一些说明:

- AlwaysEnableSink:

此处指出“该器件始终启用灌电流路径
无论连接电源的电流量如何
产品“

但之后: “USB PD 被禁用、直到加载配置“

因此、我不清楚“USB PD “指的是什么、这是电流限制吗?  AutoComputeSinkMinVoltage 会怎么样?

- NegotiateHighVoltage:

“不建议将此选项用于具有此功能的系统
从 5V 引导。此配置不适用于任何器件
支持的电池充电器“

这不是正确的定义吗?

“不建议将此选项用于具有此功能的系统
仅在最大电压为 5V 时启动。 此配置不适用于任何器件
支持的电池充电器“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    "USB<xmt-block0>“ PD “指的是、它是电流限制吗?  AutoComputeSinkMinVoltage 会怎么样?

    这是指电力输送 (PD) 状态机。   如果供电方根据电流能力提供 Rp、而 TPS25751 提供 Rd 以建立连接、则仍会应用 USB Type-C。  启用电源路径时不考虑 Rp 值广播的电流。

    https://www.ti.com/lit/wp/slyy109b/slyy109b.pdf#page=4

    autoComputeSinkMinVoltage 与在 PD 中协商的显式合约相关。

    "对于“对于可以使用此选项的系统、不推荐使用此选项
    从 5V 引导。此配置不适用于任何器件
    支持的电池充电器

    在协商高电压中、PD 将协商到最高 PD 电压(最高 20V)、并闭合电源路径。  例如、系统从 5V 启动(从 PPHV 向下传输的元件)、但提供了 20V 电压(而不是 5V)、这可能会损坏系统。   这里的关键是电源路径已闭合、协商的电压对于系统而言是未知的(因为您处于电池电量耗尽状态)。  电压可以介于 5V 和 20V 之间。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。