This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29209:有关适用于我们应用的最兼容 IC 的问题

Guru**** 2814285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572887/bq29209-questions-on-most-compatible-ic-for-our-application

器件型号:BQ29209


工具/软件:

可以看到适用于我们应用的基准 IC。  该应用是 2 节磷酸铁锂电池包、易受极端环境热条件的影响。  我们的大部分管理来自另一款 TI 充电器产品、在该产品中、我们将监控总电池包电压、电流和温度、并通过我们的 MCU 做出充电决策。   

基本上、最后唯一的要求是电芯平衡、即电芯平衡功能。在这种功能中、我们的需求很小、因为我们的电池包与负载相比很大、并且电荷源也很大、因此不需要太多的电量即可完全满足。 尽管如此、我们正在寻找一个简单或经济的、几乎“仅限平衡“的解决方案。  板载 I2C 可能会很好、但老实说、只是检索 2 个电池电压可能就是我们需要的全部。  29209 不是 I2C、我们对此持开放态度、但希望考虑该领域的其他选项。   

我们尚未分析任何泄放电阻器的同步需求、但电池包容量为 30Wh、充电峰值为 5W、每日使用最长为 2Wh。