This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335-1A:TPS54335-1A 和 TPS54360B:OVP 阈值

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360B, TPS54335-1A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572085/tps54335-1a-tps54335-1a-and-tps54360b-ovp-threshold

器件型号:TPS54335-1A
主题中讨论的其他器件:TPS54360B

工具/软件:

您好的团队、

关于 TPS54335-1A 和 TPS54360B、

您能告诉我们触发 OVP 的 Vout 的倍数(或百分比)吗?

此致、
转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、  

    是否有任何更新?

    此致、
    转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shuhei、

    对于  TPS54335-1A、该器件利用过压电源正常比较器来更大限度地减少了过多的输出过压瞬变。 大于或等于负输入电压 106% 在标称电压范围内、过压比较器被激活、高侧 MOSFET 被关断并禁止导通、直到输出电压低于 104%。

    对于  TPS54360B、OVP 功能通过将 FB 引脚电压与 OVP 上升阈值(标称值)进行比较、在使用低值输出电容器时更大限度地减少了输出过冲 109% 电压基准的内部比率。

    此致、

    Usha。